250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

BACnet

BACnet ist ein Kommunikationsprotokoll für Gebäudeautomations- und Steuerungsnetzwerke. Es ist von ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), ANSI (American National Standards Institute) und ISO (International Organization for Standardization) anerkannt. Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale aufgeführt:

  1. Open-Source-Standard:

    • BACnet ist ein offener Standard, für dessen Implementierung keine Lizenzgebühren anfallen.

    • Viele Hersteller haben diese Standards übernommen und damit die Abhängigkeit von bestimmten Anbietern reduziert.

  2. Anwendungsbereich:

    • BACnet erleichtert die Kommunikation zwischen Gebäudeautomatisierungs- und Steuerungssystemen.

    • Es deckt Anwendungen wie Heizung, Belüftung, Klimaregelung, Beleuchtungssteuerung, Zugangskontrolle, Brandmeldesysteme und zugehörige Geräte ab.

  3. BACnet-standardisiertes Geräteprofil:
    Der Controller wurde in den BACnet-Testlaboren (BTL) strengen Tests unterzogen und erfüllt erfolgreich alle erforderlichen Interoperabilitätsanforderungen. Weitere Informationen und die Ergebnisse der BTL-Prüfung finden Sie auf der BACnet-Website.

  4. Controller-Konfiguration:

    • Die Verbindung zwischen dem Controller und anderen BACnet-Geräten erfolgt über die physische Ethernet-Schicht.

    • Der Controller dient als BACnet-Server, der das Lesen und Schreiben von Daten durch die BACnet-Clientgeräte auf den Server ermöglicht.

    • Die Verbindung zum BACnet-Netzwerk stammt von KNX-Gruppenobjekten im Controller.

  5. Objektexport:

    • In der Liste der Controller-Objekte (KonfiguratorObjekte), hat jedes KNX-Objekt eine Exportieren-Parameter.

    • Durch Auswahl des Kontrollkästchens Exportieren wird das spezifische KNX-Objekt in BACnet als BACnet-Objekt sichtbar.

    • Binäre Objekte erscheinen als binäre Werte, numerische Werte erscheinen als analoge Werte.

    • Andere Datentypen werden nicht unterstützt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?