250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Anwendungsbeispiel

Voraussetzungen:

  1. Messen und Visualisieren der Energie, die für die Beleuchtung in einem Bürogebäude benötigt wird.

  2. Messen von Gas- und Wasserverbrauch im Gebäude.

  3. Gewährleistung der Betriebssicherheit von IT-Geräten durch Überwachung der Netzwerkqualität.

Lösung:

  1. Installation eines iEM3150-Zählers zur Messung der von der Beleuchtung verbrauchten Energie.

  2. Installation eines iEM3255-Zählers zur Ermittlung der Stromnetzqualität.

  3. Verwenden eines SIM10M-Modul mit Impulszählern zur Messung des Gas- und Wasserverbrauchs.

  4. Anschluss aller Geräte über Modbus für eine nahtlose Kommunikation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?