250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Der VPN-Zugriff

Der VPN-Zugriff (VPN = Virtual Private Network) autorisiert das tragbare Gerät, über das Internet auf das lokale Netzwerk und damit auch auf die KNX-Anlage zuzugreifen.


Vorteile von VPN

  • Nur autorisierte Benutzer haben Zugriff auf das lokale Netzwerk.

  • Alle Daten werden verschlüsselt.

  • Die Daten werden während der Übertragung (oft auch VPN-Tunnel genannt) nicht geändert, aufgezeichnet oder umgeleitet.


Voraussetzungen für die Einrichtung einer VPN-Verbindung

  • Internetverbindung.

  • Das tragbare Gerät und der Router sind für eine VPN-Verbindung aktiviert (VPN-Client installiert).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?