250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

Die Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen löscht alle Konfigurationen und setzt das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, wobei die Systemeinstellungen unverändert bleiben.

Zurücksetzen auf Werkeinstellungen der Software

Das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen der Software, das über das Hauptmenü ausgelöst werden kann, ändert die IP-Adresse nicht. Es führt folgende Aktionen aus:

  • Löscht Visualisierung, Anwendungen, Grafiken und alle Daten.

  • Setzt den Gerätenamen auf den Standardwert zurück (SpaceLYnk/Wiser KNX).

  • Setzt die KNX-Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

  • Löscht FTP- und Nginx-Zertifikate.

  • Setzt das FTP-Passwort auf leer.

  • Löscht Lua-Skripte, einschließlich der geplanten und der ersten Inbetriebnahme.

Um die IP-Adresse unter Beibehaltung des Projekts auf die Standardeinstellung (192.168.0.10) zurückzusetzen, drücken Sie die HW-Reset-Taste 10 Sekunden lang. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die IP-Adresse vergessen oder falsch eingestellt haben.


Zurücksetzen auf Werkeinstellungen der Hardware

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über die Hardware-Taste ist besonders in Situationen nützlich, in denen der Zugriff auf den Controller aufgrund falscher Einstellungen nicht möglich ist.

Um eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen der Hardware (HW) durchzuführen, suchen Sie die RESET-Taste an der Vorderseite des Controllers. Halten Sie diese Taste 10 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie wieder los, und halten Sie sie dann weitere 10 Sekunden lang gedrückt.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen einer Hardware wird die IP-Adresse immer auf 192.168.0.10 zurückgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?