2410_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen und die Programmierschnittstelle für spaceLYnk und Wiser for KNX-Controller (im Weiteren „Controller“).

Die Software-Programmierschnittstelle ist in den Controller integriert und kann über einen Webbrowser aufgerufen werden.

Es ist unbedingt zu beachten, dass Vorprogrammierungs- und Konfigurationsaufgaben nur mit dem Controller möglich sind. Bevor Sie mit der Installation, dem Betrieb oder der Wartung fortfahren, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?