250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Touch-Plugin

Im Touch-Plugin können Sie alle Funktionen anzeigen, die in Touch Config konfiguriert wurden, einschließlich Etagen, Räume, Widgets und Funktionen.

Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich das Hauptmenü, das folgende Elemente enthält:

  • Menü: Dies kann durch Klicken auf das Menüsymbol gesperrt werden. Das Symbol rotiert vertikal.

  • Stockwerke: Hier wird eine Liste aller Stockwerke und Räume angezeigt.

  • Funktionen: In diesem Abschnitt werden Gruppen von Widgets vorgestellt, die nach ihren jeweiligen Funktionen kategorisiert sind.

Oben rechts auf dem Bildschirm sehen Sie ein Schlosssymbol . Wenn dieses Symbol entsperrt ist (klicken Sie darauf), können Sie einzelne Widgets mit dem Bearbeitungsstift bearbeiten. Dadurch können Sie deren Namen ändern, die Sichtbarkeit von Widgets in der mobilen Anwendung einstellen, die Sprachsteuerung initiieren und Planer für Widgets konfigurieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?