250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Zeitprogramm → Ereignisse

Zeitprogrammereignisse können sowohl in der Administratorschnittstelle als auch durch den Benutzer in der Schnittstelle besondere Zeitplaner im Benutzermodus hinzugefügt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf , um die Ereigniss-Liste zu öffnen.

  2. Klicken Sie auf Ereignis hinzufügen und füllen Sie das Dialogfeld Ereignis mit den folgenden Details aus:

    • Aktiv: Legen Sie fest, ob das Ereignis aktiv ist oder nicht.

    • Name: Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein.

    • Ausführen am: Das Ereignis kann zu einer bestimmten Uhrzeit, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ausgelöst werden.

    • Startzeitversatz: Legen Sie einen Versastz für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang fest (nützlich für Standorte in Tälern oder umgeben von Hügeln).

    • Startzeit: Geben Sie die Uhrzeit der Ereignisaktivierung an.

    • Wochentag: Tage, an denen das Ereignis aktiv sein wird.

    • Wochentag im Monat: Wählen Sie den Wochentag (z. B. ersten Montag) für das Ereignis aus (der in die zweite Woche einiger Monate fallen kann).

    • Monate: Monate, in denen das Ereignis aktiv sein wird.

    • Jahr: Legen Sie optional ein bestimmtes Jahr für das Ereignis fest (lassen Sie das Feld für wiederkehrende Ereignisse leer).

    • Ferien: Definieren Sie das Verhalten während der Ferien (Optionen: Kein Effekt, Läuft nicht an Ferientagen und Läuft nur an Ferientagen).

    • Wert: Der Wert, der an die Gruppenadresse gesendet wird, wenn das Ereignis ausgelöst wird.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Es wird empfohlen, dass Administratoren alle erforderlichen Zeitprogramme erstellen, da Benutzer nur Ereignisse, nicht jedoch vollständige Zeitprogramme hinzufügen können.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?