250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

BACnet COV-Einstellungen

Wenn Objekte in BACnet exportiert werden, können sie vom BACnet-Client mit Change of Value (COV)-Abonnements abonniert werden.

Um alle für das COV-Abonnement aktiven Analogwerte zu finden, navigieren Sie zu:

KonfiguratorWerkzeugeSystemNetzwerkBACnet COV-Einstellungen.


Jeder Analogwert, der für ein COV-Abonnement aktiv ist, hat einen Parameter namens COV-Inkrement. Dieser Parameter definiert die minimale Änderung des Wertes (Delta), die eine Änderung des Wertes auf der Client-Seite impliziert. Standardmäßig ist das COV-Inkrement auf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass der clientseitige Wert unverändert bleibt, es sei denn, der Wert im Controller ändert sich um mehr als 1.


Wenn Sie die Parameter für das COV-Inkrement in KonfiguratorWerkzeugeSystemNetzwerkBACnet COV-Einstellungen ändern und die Änderungen speichern, werden alle bestehenden COV-Abonnements abgebrochen. Das COV-Abonnement muss auf der Client-Seite neu gestartet werden.


WICHTIG: Eine Änderung der COV-Inkrementwerte führt zu einer Rücksetzung der Prioritäts-Array-Werte aller Objekte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?