250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objekt

Die Registerkarte Objekt können Sie die Steuerungs- und Überwachungseinstellungen für verschiedene Objekte konfigurieren. Unterschiedliche Datentypen haben unterschiedliche Parameter:

  1. Hauptobjekt:

    • Liste der vorhandenen Gruppenadressen auf dem KNX/EIB-Bus, die für die Konfiguration auf der Registerkarte Objekte verfügbar sind.

    • Um die Auswahl zu beschleunigen, sollten Sie die Gruppenadressen direkt eingeben.

  2. Visualisierungsparameter:

    • Visualisierungsparameter für Objekte anpassen

      • Steuerart: Wählen Sie die geeignete Steuerart aus.

      • Minimal-/Maximalwert: Stellen Sie den Bereich für den Parameter ein.

      • Schritt: Definieren Sie den Inkrementwert.

      • Farben und Größe: Passen Sie visuelle Aspekte an.

    • Nach dem Klicken auf Visualisierungsparameter wählen Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld Wählen Sie aus, welche Parameter zu bearbeiten sind:

      • Globale (pro Objekt) Parameter: Diese Einstellungen gelten für alle Visualisierungselemente mit demselben Objekt.

      • Lokale (pro Element) Parameter: Passen Sie die Einstellungen für spezifische Visualisierungselemente an.

      • Globale Parameter mit lokalen überschreiben: Ändern Sie das Objekt basierend auf den lokalen Einstellungen.

      • Lokale Parameter löschen: Setzt lokale Anpassungen zurück.

  3. Statusobjekt:

    • Liste der Statusobjekte auf dem KNX/EIB-Bus.

    • Steuerungsobjekte können auch als Statusanzeigen dienen.

  4. Benutzerdefinierter Name:

    • Weist dem Objekt einen Namen zu.

    • Wichtig für die Smartphone-Visualisierung. Wenn das Feld leer bleibt, wird der Name der Gruppenadresse verwendet.

  5. Schreibgeschützt:

    • Schreibgeschütztes Objekt ohne Schreib- (Steuer-)erlaubnis.

  6. Nicht anzeigen (Smartphone):

    • Verhindert, dass das Objekt in der Smartphone-Visualisierung angezeigt wird.

  7. Hintergrund ausblenden:

    • Blendet den Symbolhintergrund aus.

  8. Festen Wert senden:

    • Ermöglicht bei Betätigung des Objekts das Senden eines bestimmten Wertes an den Bus.

  9. Wert nicht senden:

    • Verhindert das Schreiben des Werts auf den KNX-Bus.

    • Nützlich für das Auslösen von Skripten mit Buslastbeschränkungen.

  10. Pin-Code:

    • Fügt dem Objekt einen PIN-Schutz hinzu.

    • Erfordert die Eingabe einer PIN, wenn der Wert geändert wird.

    • Die Mindest-PIN ist 4-stellig mit Brute-Force-Schutz.

  11. Widget:

    • Fügt ein Widget zu einer Schaltfläche hinzu (vorherige Erstellung erforderlich).

    • Widget-Tests sind nur in der PC/Tablet-Visualisierung verfügbar.

  12. Anzeigemodus:

    • Legt fest, wie das Objekt angezeigt wird.

  13. Smartphone-Symbol:

    • Standardsymbol für Smartphone (kann sich von dem für PC/Tablet unterscheiden).

  14. Zusätzliche Klassen:

    • Erstellt benutzerdefinierte CSS-Klassen zum Ändern von Grafikobjekten.

  15. Schriftgröße:

    • Definiert den Anzeigetextstil für Werte.

  16. Textstile:

    • Optionen für Fettdruck, Kursivschrift und Unterstrich.

  17. Benutzerdefinierte Schrift:

    • Auswahl aus den installierten Schriftarten.

  18. Hintergrund anzeigen:

    • Verbessert die Lesbarkeit durch Anzeige von Werthintergründen.

  19. Steuerelement anzeigen:

    • Wenn diese Option aktiviert ist, ändert sich die Darstellung der Steuerungstasten von Symbolen zu Schaltern (sichtbar in der PC/Tablet-Visualisierung).

  20. Zusätzliche Symbole (für Objekte des Typs Wert):

    • Geben Sie bei der Einstellung der Parameter zusätzliche Symbole an.

Sie können diese Parameter anpassen, um Ihr Objektverhalten anzupassen.

Klicken Sie nach der Definition der Parameter auf Zum Grundriss hinzufügen, um ein neues Objekt zu erstellen.

Mit der Schaltfläche Abbrechen werden die Objektparameter auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Objekte können innerhalb des Grundrisses verschoben, dupliziert und bearbeitet werden.

Elementposition:

  • Sie können Elemente manuell oder durch Ziehen und Ablegen von Objekten hinzufügen, um ihre X- und Y-Achsenpositionen im Grundriss festzulegen.

Elementgröße:

  • Diese kann manuell oder durch Ziehen eines vertikal-horizontalen Streifens des Objekts hinzugefügt werden.

  • Der Mindestwert für die Größe beträgt 5 × 5 Pixel.

  • Um eine Objektgröße auf die Standardgröße zurückzusetzen, klicken Sie auf .

  • Das Seitenverhältnis des Objekts kann durch Klicken auf fixiert werden.

Klicken Sie auf Grundriss speichern und laden , um die Objekte zu aktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?