250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Hinzufügen von Zubehör zur Home App über QR-Code

Nach der Zuordnung der Geräte im HomeKit-Plugin übertragen Sie sie in die Home App mithilfe einer von der mobilen App erstellten Bridge. Diese Bridge stellt den Controller dar. Um die Übertragung abzuschließen, verwenden Sie den vom HomeKit-Plugin generierten QR-Code.


Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und das HomeKit Plugin mit dem Internet im selben Netzwerk verbunden sind.

  2. Im HomeKit-Plugin klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche QR code oben rechts. Ein Dialogfenster Setup code wird mit einem generierten QR-Code für die Kopplung geöffnet.

  3. Öffnen Sie die mobile Applikation auf Ihrem mobilen Gerät, und tippen Sie auf Add accessory.

  4. Richten Sie Ihr Mobilgerät auf den QR-Code im HomeKit-Plugin.

  5. Die mobile App lädt eine Bridge von Ihrem HomeKit-Plugin. Sie können Ihre Geräte dann mithilfe des Assistenten benennen und einzelnen Räumen in der mobilen App zuweisen.



HINWEIS: Die Apple Home App unterstützt das Hinzufügen mehrerer Bridges, sodass Sie andere Apple HomeKit-kompatible Systeme und Geräte wie Kameras und Sensoren integrieren können.
Darüber hinaus können Sie mit der Apple Home App Automatisierungen und Szenen erstellen, die alle in die Home App integrierten Geräte kombinieren.
Weitere Informationen finden Sie im Apple HomeKit Benutzerhandbuch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?