250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

HomeKit-Plugin

Das HomeKit-Plugin für den Wiser for KNX/spaceLYnk-Controller dient zur Steuerung von KNX-Geräten in der Anlage über Apple Home Applikation, die auf Apple-Geräten wie iPhone, iPad, iWatch, Mac, Apple TV usw. verfügbar ist (nachfolgend App/mobile Applikation genannt).

Systemanforderungen

Um eine optimale Leistung und Kompatibilität mit HomeKit Plugin zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die folgenden Systemanforderungen erfüllen:

Hardware

Wiser for KNX oder spaceLYnk Controller

Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Hardware-Version haben, dass aktueller ist als 2.

Firmware

Neueste Firmware

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware installiert haben.

Die neueste Firmware steht auf se.com zum Download bereit.

Software

Plug-In

Stellen Sie sicher, dass das KNX IoT 3rd Party API Plugin installiert und aktiviert ist (für Local).

Es wird empfohlen, automatische Updates zu aktivieren, um sicherzustellen, dass Sie immer die neueste Version des Plugins installiert haben.

Beschränkungen des Plugins HomeKit:

  • Steuerung der Jalousielamellen (nicht unterstützt).
  • Stoppbefehle für Rollläden/Jalousien.
  • Die Heizung funktioniert nur im Raumtemperaturregler.
  • KNX-Szenen können nicht aufgerufen werden, es können jedoch neue Szenen in der Home App erzeugt werden.
  • Separate Einstellungen vom Touch-Plugin.

  • Die Terminologie/Benennung von Gruppenobjekten unterscheidet sich von den KNX-Konventionen.

  • Bei größeren oder komplexeren KNX-Installationen verhält sich die App möglicherweise unzuverlässig.

Home-Anwendung

Die Home App kann auf zwei Arten betrieben werden:

  1. Ohne Home-Hub: Sie können die KNX-Installation lokal von Ihrem Mobilgerät aus über das HomeKit-Plugin steuern.

  2. Mit einem Home-Hub (z. B. Apple TV): Mit einem Home-Hub können Sie über das Internet über die Apple Cloud dezentral auf die Installation zugreifen. Darüber hinaus können Sie Automatisierungen/Szenen einrichten und Ihr Zuhause für andere Benutzer freigeben.


Hauptmerkmale der Apple Home App

Die Home App ist ein zentralisierter Hub zur Steuerung und Verwaltung Ihrer Smart-Home-Geräte. Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale aufgeführt:

  1. Gerätesteuerung: Sie können eine Vielzahl intelligenter Geräte wie Beleuchtung, Thermostate, Kameras und Schlösser direkt über die App verwalten. Schalten Sie Geräte ein oder aus und passen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen an.

  2. Szenen: Erstellen Sie angepasste Szenen, die es Ihnen ermöglichen, mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern.

  3. Automatisierungen: Sie können Automatisierungen einrichten, um Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen auszulösen, z. B. Uhrzeit, Standort oder Geräteaktivität.

  4. Sicherer Fernzugriff: Greifen Sie über einen Apple TV oder HomePod, der als Hub fungiert, dezentral auf Ihre Geräte zu und steuern Sie sie. So können Sie Ihr Zuhause auch unterwegs überwachen und verwalten.

  5. Benutzerfreigabe: Teilen Sie die Kontrolle über Ihre Geräte mit Familienmitgliedern und Freunden, sodass diese von ihren eigenen Apple-Geräten aus auf Geräte zugreifen und diese verwalten können.

  6. Raum- und Zonenmanagement: Organisieren Sie Ihre Smart-Home-Geräte, indem Sie sie bestimmten Räumen und Zonen in der App zuweisen.

Weitere Informationen über die Apple Home App finden Sie unter https://www.apple.com/uk/home-app/.

Das Benutzerhandbuch für die Apple Home App finden Sie unter https://support.apple.com/.



Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.