250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

KNX → EnOcean-Zuordnung

Im Abschnitt Konfigurator unter EnOceanEnOcean >> KNXkönnen Sie die Möglichkeit aktivieren, EnOcean-Geräte (wie Stellglieder und Dimmer) von Ihrer KNX-Anlage aus über den Controller zu steuern.

So funktioniert sie:

  1. Gerätesimulation:

    • Der Controller simuliert das Verhalten spezifischer EnOcean-Geräte.

    • Beispielsweise kann ein EnOcean-Schaltaktor über EnOcean-Wippschalter gesteuert werden.

    • Dazu emuliert der Controller die Funktion des Wippschalters und steuert den Schaltaktor.

  2. Konfigurationsschritte:

    • Definieren Sie zunächst das Gerät, das vom Controller simuliert werden soll.

    • Klicken Sie auf Neues Gerät hinzufügen in der linken unteren Ecke.

    • Geben Sie im Dialogfeld Gerät eine eindeutige Adresse, einen Gerätenamen und ein Profil an. Das Profil stellt die Funktion des vom Controller simulierten Geräts dar.

    • Klicken Sie auf Speichern.

  3. Kopplung mit EnOcean-Geräten:

    • Wenn das Gerät hinzugefügt wurde, koppeln Sie es mit einem bestimmten Gerät im EnOcean-Netzwerk.

    • Setzen Sie das EnOcean-Gerät in den Lernmodus und drücken Sie dann die Taste Anlernen in der Controller-Konfiguration.

  4. Zuordnung zu KNX-Adressen:

    • Das im Controller erstellte Gerät kann jetzt bestimmten KNX-Adressen zugeordnet werden.

    • Klicken Sie in der gewünschten Zeile in der Geräteliste auf , um die Gerätezuordnung zu öffnen.

    • Wählen Sie das passende Controller-Objekt aus dem Dropdown-Menü aus oder erstellen Sie ein neues Objekt direkt im Dialogfenster über das Symbol .

    • Vergewissern Sie sich, dass die Option Telegramm senden aktiviert ist. Ansonsten wird das EnOcean-Telegramm nicht gesendet.

    • Klicken Sie auf Speichern.

    • Wenn sich der Wert des KNX-Objekts ändert, wird ein Telegramm an das Gerät gesendet, das mit dem virtuellen Gerät des Controllers gekoppelt ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?