250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neu starten

Die Funktion Neu starten des Steuergeräts ermöglicht dem Benutzer einen sicheren Neustart des Geräts, ohne dass die Systemintegrität unterbrochen wird oder ein manueller Stromzyklus erforderlich ist.

Diese Funktion ist nützlich, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen, kleinere Systemprobleme zu beheben oder den Betrieb des Controllers zu aktualisieren.

So leiten Sie einen Neustart ein:

  1. Öffnen Sie den Configurator.

  2. Navigieren Sie zu Werkzeuge > System > System.

  3. Wählen Sie Neu starten und bestätigen Sie mit OK.

Das Steuergerät startet dann automatisch neu, wobei es während des Vorgangs vorübergehend nicht reagiert. Dadurch wird ein sauberer Neustart gewährleistet, bei dem alle gespeicherten Einstellungen und Konfigurationen erhalten bleiben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?