250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Grundrisse

Ein Grundriss kann entweder einen einzelnen Raum in einer Wohnung darstellen, der verschiedene Funktionen kombiniert, oder eine spezifische Funktion (wie Beleuchtung oder Heizung) für die gesamte Wohnung.

Gehen Sie vor wie folgt, um Grundrisse hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf neben der gewünschten Ebene, unter der der Grundriss hinzugefügt werden soll.

  2. Wählen Sie Plan hinzufügen.

  3. Füllen Sie das Dialogfeld Grundriss mit den folgenden Details aus:

    • Name: Geben Sie einen Namen für den Grundriss ein.

    • Größe des Grundrisses: Wählen Sie die Größe des Grundrisses aus (vordefinierte Größen sind im Dropdown-Menü verfügbar).

    • Layout: Geben Sie das Layout für diesen Grundriss an. Objekte aus dem Layout werden auf diesem speziellen Grundriss dupliziert, einschließlich der Hintergrundfarbe und des Grundrissbildes. Stellen Sie sicher, dass das Layout definiert ist, bevor Sie den Grundriss hinzufügen.

    • PC/Tablet-Visualisierung: Stellen Sie die Sichtbarkeit für diesen Grundriss in der PC/Tablet-Visualisierung ein.

    • Smartphone-Visualisierung: Stellen Sie die Sichtbarkeit für diesen Grundriss in der Smartphone-Visualisierung ein.

    • Pin-Code: Schützen Sie optional jeden Grundriss mit einem PIN-Code (mindestens 4 Ziffern mit Brute-Force-Schutz).

    • Primäres Hintergrundbild: Wählen Sie den primären Hintergrund für den Grundriss aus.

    • Sekundäres Hintergrundbild: Wählen Sie den sekundären Hintergrund für einen Parallaxeneffekt. Wählen Sie einen Hintergrund aus, der zuvor zu Vis. GrafikenBilder / Hintergrund hinzugefügt wurde.

    • Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für den Grundriss.

    • Smartphone Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für die Smartphone-Visualisierung aus.

    • Hintergrundbild vervielfältigen: Entscheiden Sie, ob das Bild einmal angezeigt oder wiederholt werden soll, um den gesamten Grundriss auszufüllen.

    • Fester primärer Hintergrund: Verwenden Sie ein statisches Primärbild für die Parallaxenprojektion.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Ihr neuer Grundriss wird auf der Registerkarte Ebenen/Pläne unter der entsprechenden Ebene angezeigt. Sie können ihn weiter bearbeiten, mit allen Komponenten duplizieren, die Sortierreihenfolge ändern oder löschen.

HINWEIS: Der Inhalt des erstellten Plans sollte auf der Registerkarte Visualisierung definiert werden. Ein leerer Plan (ohne Objekte) ist in der Visualisierung nicht sichtbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?