250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Trendaufzeichnungen

Trendaufzeichnungen oder so genannte Datenprotokolle ermöglichen es dem Benutzer, die ausgewählten Daten zu speichern und die verschiedenen Zeiträume in der Vergangenheit zu vergleichen. Öffnen Sie die Trendgrafiken und exportieren Sie die Daten aus der Startseite unter Trends.

Wenn das Energy-Plugin in Ihrem Controller installiert ist, wird ein Abschnitt Energy automatisch in den Trendaufzeichnungen erstellt. Hier werden Trendaufzeichnungen für jedes Energy-Plugin-Gerät gespeichert. Sie können die Details schreibgeschützter Trends weder anzeigen noch bearbeiten oder löschen. Sie sind für das Neuladen von Daten im Falle eines Internetausfalls da. Dauert der Ausfall des Internets jedoch länger als 12 Stunden, gehen die Daten verloren und können nicht erneut geladen werden.

Trendaufzeichnungen werden im internen SD-Kartenspeicher abgelegt.

Vermeiden Sie die Verwendung von Trendvisualisierung auf Smartphones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?