250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

IP > Lokaler Filter

Der Filter akzeptiert oder verwirft empfangene Telegramme von den definierten KNX-Geräten/physikalischen Adressen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle abgehenden Telegramme diesem Filter unterliegen.


Filter auf Tunneling anwenden: Dieser Filter, der im Vergleich zu einem Standard-KNX-Router eine verbesserte Funktionalität bietet, kann auf den Tunneling-Modus angewendet werden. Standardmäßig werden alle Telegramme weitergeleitet. Diese Option bezieht sich auf beide Richtungen (IP > Lokaler Filter & Lokal > IP-Filter)

SRC-Richtlinie: Die Richtlinie, die auf die Liste der Quelladressen anzuwenden ist. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Kein Filter

  • Ausgewählte individuelle Adressen akzeptieren

  • Ausgewählte Einzeladressen ablehnen

Liste mit Einzeladressen: Listet die Einzel- oder Gruppenadressen auf (eine Adresse pro Zeile). Verwenden Sie ein Sternchen (z. B. 1.1.* oder 1/1/*), um alle Adressen in der angegebenen Zeile zu filtern.

DST-Gruppenrichtlinie: Die Richtlinie, die auf die Liste der Zielgruppenadressen anzuwenden ist. Der Zielgruppenfilter akzeptiert oder verwirft die empfangenen Telegramme, die zu einer Gruppe (z. B. 1/2/3) oder Untergruppe (z. B. 1/2/*) gehören. Alle ausgehenden Telegramme werden nicht gefiltert. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Kein Filter

  • Ausgewählte individuelle Adressen akzeptieren

  • Ausgewählte Einzeladressen ablehnen

Gruppenadressenliste: Listet die Gruppenadressen auf (eine Adresse pro Zeile). Verwenden Sie ein Sternchen (z. B. oder 1/1/*), um alle Adressen in der angegebenen Zeile zu filtern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?