250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Konfigurationsbefehle

  • Offene Verbindung:

    require('serial')
    port = serial.open('/dev/RS232', {baudrate = 9600})

  • Write to Port:

    port:write('test data')

  • Blockint Read:
    -- Das Skript blockiert, bis 10 Zeichen gelesen wurden

    data = port:read(10)

  • Timeout Read

    -- Das Skript wartet 20 Sekunden lang auf 10 Zeichen

    data = port:read(10, 20)

  • Seriellen Port schließen

    port:close()

RS-485 serielle Leitung

Ähnlich gesteuert mit den gleichen Konfigurationsbefehlen. Der einzige Unterschied besteht in dem Befehl serial.open:

port = serial.open(‘/dev/RS485’, {baudrate = 9600})

Weitere Informationen zur RS-232-Kommunikation finden Sie im Anwendungshinweis unter www.se.com Anwendungshinweise.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?