250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Widgets hinzufügen

Gehen Sie vor wie folgt, um ein neues Widget hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie in Touch Config den Raum, dem Sie das Widget hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf + rechts oben auf dem Bildschirm.

  3. Das Menü Neues Widget hinzuzufügen wird angezeigt. Wählen Sie das Widget aus, das Sie im Raum platzieren möchten.

  4. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen Widget-Namen einstellen, Ihrem Widget Objekte zuweisen und einen Anzeigestil für Ihr Widget auswählen können.

  5. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Objekte verknüpft sind, damit das Widget ordnungsgemäß in der Visualisierungsstruktur angezeigt wird.

    HINWEIS: Objekte, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind obligatorisch. Darüber hinaus enthalten einige Objekte eine Alarmfeld. Füllen Sie dieses Feld aus, und das Objekt erzeugt einen Alarm, wenn die Alarmbedingung erfüllt ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?