250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

BACnet-Einstellungen

Die Konfiguration von BACnet umfasst die Einrichtung von BACnet-Serverparametern im Controller. Das Gebäudemanagementsystem (GMS) erkennt die offen gelegten Daten über diese Konfiguration.

Nachfolgend sind die Schritte zur Konfiguration des Controllers als BACnet-Server aufgeführt:

  1. Navigieren Sie zu KonfiguratorWerkzeugeSystemNetzwerkBACnet-Einstellungen.

  2. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

    • Server aktiviert: Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie den BACnet-Server.

    • Geräte-ID: Stellen Sie sicher, dass die BACnet-Geräte-ID im BACnet-Netzwerk eindeutig ist.

    • Gerätename (wahlfrei): Standardmäßig besteht der BACnet-Name aus dem Hostnamen des Controllers, gefolgt von der Geräte-ID. Wenn Sie das Feld Gerätenamewählen, stimmt der BACnet-Name mit ihm überein.

    • Passwort: Legen Sie das BACnet-Passwort fest.

    • Objektpriorität: Definieren Sie den Prioritätsbereich, in den der Controller schreiben soll. Der Controller schreibt nur beim ersten Lesevorgang (Upload aus dem BMS) in die Eigenschaft „Relinquish Default (RD)“. Es nimmt den aktuellen Wert des Objekts an. Der Wert der RD-Eigenschaft kann danach nicht mehr geändert werden. Wenn ein vom Controller gelesenes Objekt einen höheren Wert als die RD-Eigenschaft hat, wird das Überschreibungs-Kennzeichen gesetzt.

    • Hinzufügen der KNX-Adresse zum Objektnamen: Die KNX-Adresse wird in den Objektnamen aufgenommen.

    • Verwenden Sie Kommentar als Objektbeschreibung: Beispielsweise wird der ETS-Import als Objektbeschreibung verwendet.

    • Konvertieren von KNX Objekt Einheiten in BACnet-Einheiten: Wenn diese Option aktiviert ist, wird sichergestellt, dass die vom Objekt verwendeten Einheiten (z. B. Temperatur in Celsius oder Fahrenheit) korrekt in die BACnet-Standardeinheiten (z. B. Grad Celsius) umgerechnet werden.

    • Port: Geben Sie den BACnet-Port an (Standard ist 47808).

    • BBMD-Konfiguration: Stellen Sie die BACnet-Router-IP (BBMD IP) und den Port (BBMD-Port) ein. Konfigurieren Sie die BBMD Leasing-Zeit (in Sekunden) für Registrierungs-Neusende-Intervalle.

  3. Klicken Sie auf OK , um Ihre Einstellungen zu speichern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?