250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Sequenz zur Szene hinzufügen

Sequenz zur Szene hinzufügen

  1. Klicken auf auf der Registerkarte Szenen.

  2. Klicken Sie auf Objekte hinzufügen, um Objekte und Statusobjekte hinzuzufügen, um Ihre Sequenz zu erstellen. Sie können Live-Werte entweder vom Statusobjekt oder vom Hauptobjekt nehmen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, vor dem Schreiben jeder Sequenz eine Verzögerung festzulegen.

  3. Die anderen folgenden Aktionen sind verfügbar:

    • Szene ausführen: Sofortige Ausführung der Szene.

    • Live Werte sichern: Speichert die aktuellen Werte der Objekte in der Szene.

    • Sortierreihenfolge ändern: Verwenden Sie Drag & Drop, um die Reihenfolge in Szenen neu anzuordnen.

    • Löschen: Entfernt eine Sequenz.

  4. Um den Wert eines Objekts manuell festzulegen, klicken Sie auf in der Spalte Wert setzen des Dialogfelds Sequenz für Szene.

  5. Sie können die Reihenfolge der Objekte in der Szene mithilfe von Nach oben und Nach unten ändern oder die Objekte nach Bedarf löschen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?