250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Alarme

Die Registerkarte Alarme zeigt eine Liste von Alarmmeldungen, die mit der Alarmfunktion in Skripten definiert wurden. Die Meldungen werden in der Hauptdatenbank gespeichert.

Sie können Alarme in eine CSV-Datei exportieren.


Beispiel

Der Alarm verfügt über folgende Syntax:

alert(message, [var1, [var2, [var3]]])

Speichert die Alarmmeldung und die aktuelle Systemzeit in der Hauptdatenbank.

Temperatur = 25,3
if Temperatur > 24 dann
— resultierende Meldung: „Temperatur zu hoch: 25.3"
Alarm („Temperaturniveau ist zu hoch: %.1f“, Temperatur)
end

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?