250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Routen

Eine Routing-Tabelle ist eine Datentabelle, die die Routen zu einem bestimmten Netzwerkziel auflistet. Es enthält Details zur direkten Netzwerktopologie.

Die System-Routing-Tabelle finden Sie unter SystemNetzwerkRouten.

Das Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt:

  • Dynamische Routen

  • Statische Routen

Dynamische Routen

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Netzwerkziele, die das System selbst gelernt hat, sowie die automatische Auswahl der „optimalen Route“.

Es umfasst:

  • Schnittstelle: Dies ist der Name der lokalen Schnittstelle, die für das Erreichen des Gateways verantwortlich ist.

  • Ziel: Dies ist die IP-Adresse des Ziel-Subnetzes, das in Verbindung mit der Netzwerkmaske die Netzwerk-ID festlegt.

  • Gateway: Die IP-Adresse des Gateways, über das auf das Netzwerk zugegriffen werden kann.

  • Netzwerkmaske: Zeigt die Netzwerkmaskenadresse an.

Statische Routen

Hierbei handelt es sich um Routen, die manuell in die Routing-Tabelle des Controllers eingegeben werden. Sie ändern sich nicht automatisch.

Es umfasst:

  • Schnittstelle: Dies ist der Name der Schnittstelle.

  • Ziel: Die IP-Adresse des Ziels.

  • Gateway: Die IP-Adresse des Gateways.

  • Netzwerkmaske: Dies ist die Netzwerkmaskenadresse.

  • Kennzeichen: Diese sind nützlich für die Behebung von Netzwerkproblemen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?