250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Standardkonfiguration

Wenn das Standardpasswort nicht geändert wurde, werden Sie zur Eingabe des Administratorpassworts aufgefordert. Dies gilt für brandneue Controller oder nach einem Firmware-Upgrade.


Erforderliche Passwortkomplexität:

  • Das Passwort muss mindestens 8 bis 20 Zeichen umfassen.

  • Das Passwort sollte Großbuchstaben der europäischen Sprachen enthalten (A bis Z, mit diakritischen Zeichen, griechischen und kyrillischen Buchstaben).

  • Es sollte Kleinbuchstaben der europäischen Sprachen enthalten (a bis z, ß, mit diakritischen Zeichen, griechischen und kyrillischen Buchstaben).

  • Zusätzlich sollte das Passwort mindestens eine 10-stellige Zahl (0 bis 9) enthalten.


LAN-Konfiguration:

  • IP-Adresse im LAN: 192 168 0 10

  • Netzwerkmaske im LAN: 255.255.255.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?