250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Aufzeichnungen

Aufzeichnungen sind nützlich für das Debuggen von skriptbasiertem Code. Das Aussehen der Aufzeichnungen wird durch die Aufzeichnungsfunktion definiert. Sie können Objekte in eine CSV-Datei exportieren.


Beispiel

log(var1, [var2, [var3, ...]])

Konvertiert Variablen in eine für den Menschen lesbare Form und speichert sie wie folgt:

— Die Protokollfunktion akzeptiert Variablen des Typs Lua null, boolean, number und table (up to 5 nested levels).

a ={ key1 =’Wert1’, Taste2 =2}
b =’Test’
c =123,45
— protokolliert alle übergebenen Variablen
Protokoll(a, b, c)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?