250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Link

Zur Vereinfachung der Visualisierung wurden Grundrissverbindungen integriert. Diese speziellen Symbole auf der Karte dienen als Links zu anderen Grundrissen.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf der Registerkarte Link einen Link einzurichten:

  1. Link zu:

    • Wählen Sie die Grundrisseverknüpfung aus, die Sie mit diesem Symbol verknüpfen möchten.

  2. Benutzerdefinierter Name:

    • Geben Sie einen Namen für den Link ein.

  3. Nicht anzeigen (Smartphone):

    • Wählen Sie aus, ob dieser Grundrisslink auf Smartphones angezeigt werden soll.

  4. Hintergrund ausblenden:

    • Schaltet die Sichtbarkeit des Symbolhintergrunds um.

  5. Anzeigemodus [Symbol; Wert]:

    • Entscheiden Sie, wie der Grundrisslink angezeigt werden soll.

  6. Symbol:

    • Wählen Sie das Symbol aus, das in der Visualisierung angezeigt werden soll. Wenn nur Text ausgewählt ist, werden die Textparameter ausgewählt.

  7. Aktives Statussymbol:

    • Wenn das Symbol ausgewählt ist, ist das Symbol für den aktiven Plan verfügbar.

  8. Zusätzliche Klassen:

    • Erstellen Sie benutzerdefinierte Klassen zum Ändern bestimmter Gruppen von Grafikobjekten mithilfe von CSS.

Klicken Sie nach der Definition dieser Parameter auf Zum Grundriss hinzufügen, um eine neue Verbindung zu erstellen. Die Schaltfläche Abbrechen setzt die Link-Parameter auf die Standardeinstellungen zurück.

Verbindungen können innerhalb des Grundrisses verschoben, dupliziert und bearbeitet werden.

Elementposition:

  • Fügen Sie Elemente manuell hinzu, oder ziehen Sie Elemente und legen Sie sie ab, um ihre X- und Y-Achsenpositionen im Grundriss festzulegen.

Elementgröße:

  • Diese kann manuell oder durch Ziehen eines vertikal-horizontalen Streifens des Objekts angepasst werden.

  • Der Mindestwert beträgt 5 × 5 Pixel.

  • Um eine Elementgröße auf die Standardgröße zurückzusetzen, klicken Sie auf .

  • Sperren Sie das Seitenverhältnis des Links, indem Sie auf klicken.

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Grundriss speichern und laden, um die Verbindungen zu aktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?