250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

ETS 6

Gehen Sie wie folgt vor, um den Controller in die UART/IP-Funktion KNX TP (Twisted Pair) zu integrieren und ihn neben anderen KNX-Busgeräten zu programmieren:

  1. Controller zum ETS-Verbindungsmanager hinzufügen:

    • Öffnen Sie ETS 6 und navigieren Sie zu Bus > Konfigurierte Verbindungen verwalten.

    • Wenn sich Ihr Controller im selben Netzwerk befindet wie ein Computer, auf dem ETS 6 läuft, kann er automatisch erkannt werden. Doppelklicken Sie auf das Element im Konfigurierte Verbindungen verwalten, um es auszuwählen.

    • Wenn nicht erkannt, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

  2. Konfigurieren Sie die Schnittstelle manuell:

    • Klicken Sie unter Konfigurierte Verbindungen verwalten auf das grüne Symbol „+“.

    • Wählen Sie IP Tunneling.

    • Klicken IP-Tunneling (0.0.0.0:3671).

    • Auf der Registerkarte „Einstellungen“ auf der rechten Seite:

      • Geben Sie den Namen Ihrer Verbindung ein.

      • Geben Sie den Server (IP-Adresse des Controllers) an.

      • Geben Sie den Port ein.

  3. Testen Sie die Kommunikation mit ETS:

    • Klicken auf Test in der unteren rechten Ecke, um die Kommunikation zwischen ETS und Controller zu überprüfen.

    • Wenn der Test erfolgreich war, doppelklicken Sie auf das Element in der Liste der Schnittstellen, um es als aktiv einzustellen.

    • Die aktuelle Schnittstelle ist eingestellt.

HINWEIS: Port 3671 ist von jeder öffentlichen IP-Adresse blockiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?