250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

HTTP-Server

Der HTTP-Server ermöglicht die Verwendung zusätzlicher Ports für HTTP und HTTPS.


Die Standardports sind:

  • HTTP-Port: 80

  • HTTPS-Port: 443


Verfügbare HTTPS-Modi:

  • HTTP und HTTPS aktiviert

  • Nur HTTPS, HTTP auf HTTPS umleiten

  • Nur HTTPS, HTTP-Port ist deaktiviert


CORS Origin 1 - 4: Sie können bis zu vier IP-Adressen oder Hosts angeben, die Cross-Origin Resource Sharing (CORS) verwenden dürfen.

WICHTIG: Das System muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?