250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Benutzerzugang

Das Menü „Benutzerzugang“ ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Benutzerkonten.

Hier sind einige wichtige Punkte:

  1. Benutzerkonten: Über dieses Menü können Sie Benutzerkonten erstellen und verwalten. Sie können Rollen, Berechtigungen und Zugriffsebenen für jeden Benutzer definieren.

  2. Best Practice: Beachten Sie beim Entwerfen Ihres Benutzerzugriffssystems die folgenden Best Practices:

    • Definieren von Benutzerrollen: Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten für Benutzer. Dies bildet die Grundlage für einen robusten Sicherheitsrahmen.

    • Starke Authentifizierung: Implementierung von Passwortrichtlinien.

    • Prinzip der geringsten Rechte: Erteilen Sie den Benutzern die erforderlichen Mindestberechtigungen zur Durchführung ihrer Aufgaben.

    • Regelmäßige Zugangskontrollen: Überprüfen Sie regelmäßig die Zugriffsrechte der Benutzer, um sicherzustellen, dass sie mit ihren Rollen übereinstimmen.

  3. Empfehlungen für die Benutzeranzahl: Für eine optimale Leistung ist es ratsam, die Anzahl der Benutzer unter 20 zu halten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?