250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

RTU-Einstellungen

Gehen Sie vor wie folgt, um mit Modbus-Erweiterungen zu kommunizieren, die über Modbus RTU (seriell) verbunden sind:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche RTU-Einstellungen in der Registerkarte Modbus.

  2. Konfigurieren Sie die Parameter unter RTU-Einstellungen wie folgt:

    • RTU (seriell) aktiviert:

      • Aktiviert die Modbus RTU-Kommunikation.

      HINWEIS: Für die Modbus-Kommunikation kann nur RTU1 eingestellt werden.
    • Port:

      • Legen Sie den Namen des seriellen Ports fest.

      • Die Standardeinstellung ist /dev/RS485.

    • Parität:

      • Geben Sie Parität oder Stoppbits an.

    • Duplex:

      • Wählen Sie entweder Halb-Duplex oder Voll-Duplex.

      • Der Standardwert ist Halb-Duplex.

    • Auf Standardeinstellungen zurücksetzen:

      • Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle RTU-Einstellungsparameter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?