250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Profile

Alle hochgeladenen Modbus-Profile werden in einer Tabelle aufgeführt, die angezeigt wird, wenn Sie auf die Schaltfläche Profile in der Registerkarte Modbus klicken. Mit diesen Profilen können Sie Folgendes tun:

  1. Profile löschen:

    • Klicken Sie auf zu jedem Profil, um es zu löschen.

  2. Profile herunterladen:

    • Klicken Sie auf , um ein Profil als .json-Datei zu speichern.

    • Sie können dieses heruntergeladene Profil dann zur weiteren Anpassung verwenden.

  3. Profile ändern:

    • Wenn Sie Register lesen/schreiben müssen, die im vorinstallierten Profil nicht verfügbar sind, sollten Sie erwägen, diese entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu ändern.

    • Laden Sie das geänderte Profil in den Controller zurück. Nutzen Sie dafür die Schaltfläche Profil hinzufügen unten links in der Tabelle Profile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?