250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Systemstatus

Die Systeminformationen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

  1. Allgemein: Stellt Details über die Hardware und das System bereit, wie vom Kernel bereitgestellt.

  2. Speicherverwendung: Zeigt die aktuelle Speichernutzung durch das System an.

  3. Partitionen: Listet die verfügbaren Partitionen im System auf.

  4. Serielle Anschlüsse: Zeigt die Liste der verfügbaren seriellen Ports an.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?