250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Modbus

Der offene Modbus-Standard bietet eine umfassende Analyse des Verbrauchs in verschiedenen Bereichen Ihres Gebäudes. Durch den Anschluss von bis zu 31 Modbus-Erweiterungsgeräten an eine einzelne Modbus-Leitung können Sie verschiedene Arten von Messgeräten überwachen. Dazu gehören:

  • Energiezähler von Schneider Electric

  • Leistungszähler von Schneider Electric

  • Smart Interface Module (SIM10M-Module) von Schneider Electric

  • Schneider Electric Smartlink

  • Andere Modbus-Geräte von Schneider Electric (z. B. SE8000, Modicon PLCs usw.)

  • Nicht von Schneider Electric gelieferte Modbus-TCP/RTU-Geräte (für mehr Flexibilität)

Mit den von Ihrem Controller bereitgestellten Informationen können Sie den Energie- oder Medienverbrauch visualisieren und Steuerungsstrategien innerhalb des KNX/IP-Netzwerks implementieren, um den Verbrauch zu senken.


Details zur Modbus-Kommunikation:

  • Modbus RTU wird über die RS485-Schnittstelle unterstützt.

  • Modbus TCP wird über den Ethernet-Port unterstützt.

  • Konfigurieren Sie die Modbus-Kommunikationseinstellungen über die Registerkarte „Modbus“ im Konfigurator Ihres Controllers.

  • Einfache Zuordnung von Modbus-Registern über vordefinierte Modbus-Profile.


Skriptbasierte Modbus-Steuerung:

  • Der Modbus-Master kann direkt über Skripte gesteuert werden. In der Regel liest ein residentes Skript Modbus-Werte in bestimmten Intervallen und schreibt sie in KNX-Objekte oder Visualisierungen.

  • Fügen Sie Ihr Skript im Skript-Editor unter Verwendung vordefinierter Codebausteine aus der Hilfe hinzu.


WICHTIG: Vermeiden Sie die Verwendung von Modbus-Einstellungen über Profile neben Modbus, die über Skripte gesteuert werden. Eine Störung zwischen diesen Einstellungen kann zu Kommunikationsfehlern führen. Es wird empfohlen, Modbus-Geräteprofile über die Konfiguration durch Skripting zu priorisieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?