250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

RS-232 Serielle Leitung

Der Kommunikationsstandard der seriellen Schnittstelle RS-232 ist aufgrund seiner Einfachheit und Zuverlässigkeit nach wie vor einer der am weitesten verbreiteten Anschlüsse für die serielle Datenübertragung. Trotz der Entstehung neuer, schnellerer Standards bietet RS-232 weiterhin eine robuste Leistung.

Wichtige Punkte:

  • Weitverbreitete Verwendung: RS-232 ist immer noch auf einigen Computern und vielen Schnittstellen zu finden.

  • Anwendungen: Dient verschiedenen Zwecken, von der Datenerfassung bis zur Bereitstellung einer seriellen Datenkommunikationseinrichtung in allgemeinen Computerumgebungen.

  • Wirtschaftlich: Produkte, die dem RS-232-Standard entsprechen, sind sofort verfügbar und erschwinglich.

  • Distanzlimit :Die Schnittstelle ist für Entfernungen von bis zu 15 Metern ausgelegt; sie basiert auf der Regel „ein Master/eine Erweiterung“.


Anwendungsbeispiel:

  1. Anschluss an einfache Geräte: RS-232 wird üblicherweise für den Anschluss direkter Geräte oder anderer Bus-Teilsysteme verwendet.

  2. Audio/Video- und IR-Systemintegration: Spielt eine Rolle bei der Integration von Audio/Video-Systemen und Infrarot (IR)-Geräten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?