80459-641-01, Rév. 09

Manutention des CCM

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHUTE D’ÉQUIPEMENT
  • Prenez des précautions extrêmes lorsque vous déplacez des sections. Les CCM ont un centre de gravité haut placé, qui peut les faire basculer.
  • Ne pas essayer de lever ni d'attacher des systèmes de levage aux sections munies de boîtes de tirage.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?