80459-641-01, Rév. 09

Essai d’isolation

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc électrique
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVIS
RISQUE DE SURTENSION
  • Ne pas utiliser de mégohmmètre sur les dispositifs suivants :
    – Variateurs de vitesse
    – Démarreurs progressifs transistorisés
    – Dispositif de protection contre les surtensions transitoires (SPD)
    – Unités de filtrage harmonique actif AccuSine™
    – Dispositifs transistorisés PowerLogic™
    – Unités de condensateurs
    – Tout dispositif non conçu pour supporter la tension du mégohmmètre
  • Déconnecter tous les dispositifs transistorisés tels que les variateurs de vitesse, SPD, démarreurs progressifs, condensateurs, filtres et moniteurs de circuits avant d’effectuer des essais avec un mégohmmètre sur le CCM.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Avant de mettre un CCM sous tension, mesurer la résistance. Utiliser un contrôleur d’isolation (mégohmmètre) ayant un potentiel de 500 à 1 000 V. Prendre les relevés entre chaque phase et de chaque phase à la terre, avec les sectionneurs de dérivation en position d’arrêt (O). S’assurer que le sectionneur principal est en position d’arrêt (O) pendant tous les essais d’isolation.

Les relevés d’un mégohmmètre avec tous les sectionneurs en position d’arrêt (O) seront typiquement de 5 à 20 mégohms ou plus. Ne pas mettre le CCM sous tension si les lectures sont inférieures à un mégohm. Adressez-vous à votre représentant Schneider Electric local. Noter toutes les mesures du mégohmmètre pour référence ultérieure. Tout changement soudain des valeurs de résistance (même dans la gamme acceptable) peut indiquer un système d’isolation potentiellement endommagé. La détection précoce et le remplacement d’un système d’isolation potentiellement défectueux contribuent à éviter des dommages matériels.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?