80459-641-01, Rév. 09

Réception des CCM

À la réception, vérifier si le CCM est en bon état. La remise d'un équipement à un transporteur à n'importe quelle usine ou autre lieu d'expédition de Schneider Electric constitue une livraison à l'acheteur. La propriété et tout risque de perte ou de dommage durant le transport passent alors à l'acheteur. Pour plus de détails, consulter les conditions de vente de Schneider Electric. Toutes les réclamations en matière de perte ou de dommage doivent être adressées par l'acheteur au transporteur.

Si le matériau d'emballage est retiré, le remettre en place à titre de protection jusqu'à l'installation du CCM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?