80459-641-01, Rév. 09

Retrait

  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Un rivet imperdable au bas de chaque panneau d’écran isolant de barre-bus sécurise les panneaux aux supports de montage sur le CCM (voir Écran isolant de barres-bus horizontales fixe ci-dessous, Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales et Écran isolant installé et retiré).

    Écran isolant de barres-bus horizontales fixe

  3. Tenir fermement la tête du rivet du côté gauche et tirer jusqu’à ce que le rivet se libère du support de montage.

  4. Tirer sur le bas du panneau du côté gauche jusqu’à ce que l’onglet en haut du panneau soit dégagé du guide supérieur (Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales).

  5. Retirer le panneau du CCM.

  6. Répéter les points 3 à 5 pour le panneau du côté droit.

Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?