80459-641-01, Rév. 09

Installation

REMARQUE: L’écran isolant des barres-bus horizontales contient deux panneaux identiques avec de flèches à la partie supérieure. La « poignée » du panneau de gauche est orientée vers la face avant de la section du CCM. La « cavité pour manette » du panneau de droite est orientée vers la face avant de la section du CCM (Panneau de droite (vue latérale)).
  1. Aligner les flèches du panneau de droite et du guide supérieur comme indiqué à la Installation du panneau de droite dans la rainure arrière.

  2. Soulever le panneau pour le placer dans la rainure arrière du guide supérieur.

  3. Abaisser le panneau dans la rainure arrière du guide inférieur.

  4. Faire glisser le panneau complètement vers la droite.

  5. Aligner les flèches du panneau de gauche et du guide supérieur.

  6. Répéter les points 2 et 3 pour le panneau de gauche et la rainure avant.

  7. Faire glisser le panneau vers la gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille (s'emboîte) en place.

  8. Vérifier si l'écran isolant est complètement fermé en s'assurant que le compartiment de câblage est isolé du compartiment des barres-bus.

Panneau de droite (vue latérale)

Zone des goulottes guide-fils

Zone des barres-bus horizontales

Installation du panneau de droite dans la rainure arrière

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?