80459-641-01, Rév. 09

Installation—Type 2

Suivre ces instructions pour installer l'assemblage de volet automatique des barres-bus verticales à une tablette médiane existante de type 2. Voir Installation de la tablette—type 2 et Installation de volet automatique des barres-bus verticales—Style 2.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Positionner la tablette médiane (Installation de la tablette—type 2, A) à l’endroit approprié de la structure.

    Installation de la tablette—type 2

    Description

    Quantité Article

    Tablette médiane

    2* A

    Vis à tête plate

    3 D

    Porte de l'unité

    1 F

    Vis Torx à tête ronde

    4* H

    Réceptacle de la fixation au quart de tour

    2* J

  3. Placer le pied de montage (B) de la tablette dans les fentes de la cuve de montage (C). Fixer la tablette, à l'extrémité avec le pied de montage, sur le côté gauche et le côté droit à l'aide de vis à tête plate (détail A, D).

  4. Installer les lames de charnières de la porte (détail A, E) dans les fentes pour charnières (G) du profilé d'angle de la structure. Fixer les lames de charnières au profilé d’angle de la structure à l’aide de vis à tête Torx. (H).

  5. Installer les réceptacles des fixations (détail B, J) dans les fentes du support (K) et fixer à l’aide des vis à tête Torx (H).

  6. Installer l'assemblage du volet automatique des barres-bus en faisant pivoter le boîtier du mécanisme vers le haut afin de dégager le profilé d'angle avant de la structure.

  7. Faire coulisser l'assemblage de volet automatique vers le haut de façon à ce qu'il s'intègre commodément au bord gauche de la tablette médiane.

  8. Insérer sans serrer les vis de montage de 10-32 x 3/8 po dans le bord gauche intérieur de la tablette médiane et dans les écrous carrés du boîtier.

  9. Retirer le volet manuel de l'assemblage des barres-bus verticales. Laisser le volet manuel pendre à côté de l'assemblage des barres-bus verticales.

  10. Emboîter la tige du volet automatique sur le clip situé sur la face avant de l'assemblage des barres-bus verticales.

  11. Serrer les vis de montage de 10-32 x 3/8 po insérées au point.

  12. Pousser le mécanisme de fonctionnement vers l'arrière, en s'assurant que le volet pivote vers le haut dans la poche de la tablette médiane au-dessus de l'unité.

  13. Insérer l'unité dans le CCM. Suivre les procédures de la Section 4—Installation des CCM.

  14. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Installation de volet automatique des barres-bus verticales—Style 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?