80459-641-01, Rév. 09

Remontage

Pour remonter le CCM après des essais et de l'entretien, procéder comme suit :

  1. Réinstaller les unités Compac 6 en inversant les points de retrait 1 à 12 à Retrait des unités de contrôle Compac 6. Réinstaller toutes les autres unités en inversant les points de retrait 1 à 12 à Retrait de l’unité de contrôle.

  2. S’assurer que le mécanisme des cames est en position ouverte; positionner les glissières de montage de l’unité de contrôle sur les fentes de la tablette médiane. Faire glisser l’unité vers l’intérieur pour engager le mécanisme des cames.

    Pour les unités Compac 6, positionner les glissières de montage de l’unité de contrôle sur les fentes de la tablette médiane. Faire glisser l’unité vers l’intérieur jusqu’à ce qu’elle soit à moitié engagée, puis la pousser d’un mouvement rapide. Ce mouvement surmonte facilement la compression des lames de fixation alors qu’elles s’engagent dans la barre-bus verticale.

  3. Remettre en place les écrans isolants et couvercles, et fermer et verrouiller toutes les portes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?