Essais et entretien effectués avec l’unité de contrôle retirée
AVIS |
---|
RISQUE DE LUBRIFICATION INCORRECTE
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
|
Une fois l’unité de contrôle retirée, effectuer les essais et l’entretien suivants :
Blocs de pinces d’alimentation—Inspecter les blocs de pinces d’alimentation (Bloc de pinces d’alimentation) pour des signes d’arc ou de surchauffe. Remplacer immédiatement l’assemblage du sectionneur (disjoncteurs types FA/KA) ou l’assemblage du connecteur à mâchoire (disjoncteurs à châssis B, H, J ou L) si une surchauffe s’est produite. Pour le remplacement des assemblages de sectionneurs, voir Section 14—Remplacement de disjoncteurs et interrupteurs à fusibles.
Disjoncteur ou sectionneur—Vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur ou du sectionneur. Inspecter les lames du sectionneur; si une évidence d'arc ou une surchauffe est présente, remplacer l'assemblage du sectionneur. Manœuvrer la fonction pousser-pour-déclencher sur les disjoncteurs.
Mécanisme de fonctionnement—Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de fonctionnement (Mécanisme de fonctionnement en position déclenchée). Tester les positions de marche, d’arrêt, de déclenchement et de réarmement (disjoncteurs à châssis F, K et L) ou les positions de marche, d’arrêt et de réarmement (disjoncteurs à châssis B, H, J, M ou P). Vérifier le bon fonctionnement de l'interverrouillage de porte.
Fusibles—Inspecter tous les fusibles et porte-fusibles (Inspection des fusibles). Remplacer toutes pièces montrant des signes de surchauffe ou d'arc.
Contacts des démarreurs—Vérifier les contacts des démarreurs (Contacts des démarreurs). Remplacer tout contact sévèrement usé ou piqué. (Voir Listes de documents Schneider Electric pour les directives d’utilisation correspondantes.)
Dispositifs de contrôle—Vérifier le bon fonctionnement des démarreurs, relais, temporisateurs et autres dispositifs de contrôle (Dispositifs de contrôle).
Relais de surcharge—Déclencher manuellement le relais de surcharge pour s’assurer de son bon fonctionnement (Déclenchement du relais de surcharge). Vérifier si l'unité thermique est de la bonne taille pour l'application. Voir les tableaux de sélection des unités thermiques (Section 13—Sélection des unités thermiques des relais de surcharge).
Câblage et raccordements électriques—Vérifier si tous les raccordements électriques sont corrects; les serrer si nécessaire (Serrage des raccordements électriques). Pour tous raccordements électriques inaccessibles, s'adresser aux services Schneider Electric. Inspecter également tout le câblage d’alimentation et de contrôle, en remplaçant tout fil dont l’isolation est usée ou montre des signes de surchauffe ou de fissure.
Interverrouillages de démarreurs—Vérifier les interverrouillages mécaniques sur les démarreurs réversibles, à vitesses multiples ou à tension réduite.
Écrans isolants/isolateurs—Inspecter les isolateurs, entretoises et écrans isolants (Volets manuels et automatiques des barres-bus); remplacer tout élément qui montre des signes de dommages d’arc, de cheminement, de surchauffe ou de fissure.
Volets manuels et automatiques des barres-bus |
|
![]() |
![]() |
Unités spéciales—Suivre les procédures d’entretien recommandées par le fabricant pour les unités spéciales (par exemple : variateurs, démarreurs progressifs et interrupteurs automatiques de transfert).