250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

API-Beschreibung

Die Swagger-API-Beschreibung ist verfügbar, ohne die API selbst zu aktivieren. Sie ist zu finden unter https://<IP>/api/management/v1/swagger.json.

Da die API-Funktionen je nach Version variieren können, stimmt die angehängte Swagger-YAML-Datei in diesem Dokument möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

WICHTIG: Aktualisieren Sie die Anwendung immer auf die neuesten Funktionen und Sicherheitsbehebungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?