250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Geräte-API

Mit dem Plugin Management können Sie eine interne REST API aktivieren, die Zugriff auf die Low-Level-Administrationsfunktionen und -einstellungen des Controllers bietet.

Diese API bietet eine Teilmenge der Funktionen, die im Configurator zur Verfügung stehen, einschließlich Sichern und Wiederherstellen von Projekten, Abrufen von Protokollen, Anzeigen der CPU-Auslastung und mehr.


WICHTIG: Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie ein sicheres Passwort für den Controller festlegen. Die Aktivierung der REST-API ermöglicht den Zugriff auf einfache Verwaltungsfunktionen und Einstellungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?