250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Installation

Sie können das Management Plugin direkt vom Marketplace oder über eine Binärdatei mit einer Signatur für Controller außerhalb des öffentlichen Netzes installieren.

Vom Marktplatz installieren

  1. Rufen Sie die Landing Page Ihres Controllers unter https://<IP>/ auf und klicken Sie auf in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um den Marktplatz zu betreten.

  2. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Anwendungen die Anwendung Management und klicken Sie auf , um das Plugin zu installieren.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Funktion für automatische Updates zu aktivieren, um sicherzustellen, dass Sie immer die neueste Version installiert haben.

Installation über Binärdatei und Signatur

Wenn Sie die erforderlichen Dateien (mit den Erweiterungen .ipk und .sig ) von einer vertrauenswürdigen Quelle erhalten haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Rufen Sie den Marktplatz über die Landing Page Ihres Controllers auf (https://<IP>/).

  2. Klicken Sie auf in der oberen linken Ecke und wählen Sie Installieren von Datei.

  3. Wählen Sie im Pop-up-Menü die Paketdatei (.ipk) und Signaturdatei (.sig) aus und klicken Sie auf OK, um die Installation durchzuführen.

HINWEIS: Installieren Sie das Plugin niemals ohne die Signaturdatei, um ernsthafte Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?