250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Modbus-Profile

Auf dieser Registerkarte können Sie Modbus-Profile auf dem Controller verwalten. Sie können keine Profile hinzufügen, indem Sie eine Datei hochladen. Sie können nur über die Cloud hinzugefügt werden.

Die Registerkarte MODBUS PROFILES enthält die folgenden Abschnitte:

  1. Available profiles: In diesem Abschnitt wird angezeigt, welche Daten aus der Cloud heruntergeladen werden können. Sie können der Steuerung ein Profil hinzufügen, indem Sie auf auf der rechten Seite der Profilzeile klicken.

  2. Updatable profiles: In diesem Abschnitt werden Profile angezeigt, für die Aktualisierungen verfügbar sind.

    • Laden Sie das Profil auf Ihren lokalen Speicher herunter.

    • Aktualisieren Sie das Profil.

    • Löschen Sie das Profil.

  3. Up to date on controller: In diesem Abschnitt werden alle aktualisierten Profile des Controllers aufgeführt.

    • Laden Sie das Profil auf Ihren lokalen Speicher herunter.

    • Löschen Sie das Profil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?