Ferngesteuerte Konfiguration
Diese Registerkarte ist nur aktiviert, wenn Ihrem Controller ein Abonnement des Dienstes SpaceLogic KNX Remote zugewiesen wurde. Diese Funktion ist über eConfigure/ETS verfügbar und ermöglicht dem Systemintegrator einen sicheren Fernzugriff auf Ihren Controller und die Konfiguration Ihres KNX-Projekts oder Controllers.
Die Registerkarte REMOTE CONFIGURATION hat folgende Abschnitte:
-
Remote Project Configuration:
-
Diese Funktion ermöglicht es Systemintegratoren, sich aus der Ferne sicher mit Ihren Controllern zu verbinden, um das KNX Projekt und die Installation zu konfigurieren, sobald Sie gemeinsamen Zugriff auf Ihren Controller haben.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Enable, um diese Funktion zu aktivieren.
-
-
Remote Controller Access:
-
Diese Funktion ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf Ihr Steuergerät.
- Wählen Sie die Log level aus einem
Dropdown-Menü (1 - 11).HINWEIS: Durch Anpassen der Protokollierungsstufe können Sie steuern, wie viele Informationen aufgezeichnet werden, was bei der Überwachung der VPN-Leistung und der Behebung von Problemen hilfreich sein kann. Die Protokollierungsstufe bestimmt den Umfang der Details, die in den Protokolldateien aufgezeichnet werden. Es gibt 11 Protokollierungsebenen, wobei jede Ebene eine andere Detailtiefe aufweist:
-
Protokollstufe 1: Protokolliert nur kritische Fehler.
-
Protokollstufe 5: Protokolliert Standardbetriebsinformationen.
-
Protokollstufe 11: Protokolliert alle verfügbaren Informationen, einschließlich detaillierter Debug-Meldungen.
-
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Enable, um diese Funktion zu aktivieren.
-
Aktivieren Sie sowohl Remote Project Configuration als auch Remote Controller Access, um dem Systemintegrator den sicheren Fernzugriff und die Konfiguration Ihres Controllers und Ihrer KNX-Projekte zu ermöglichen.