250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Controller-Freigabe

Auf dieser Registerkarte können registrierte Nutzer der Cloud oder der mobilen Anwendung verwalten, welche anderen Konten auf ihren Controller zugreifen können, ähnlich wie bei der mobilen Anwendung.


Beispiele:

  • Familienfreigabe: Das Familienmitglied, das für den Controller und das Hauptkonto verantwortlich ist, kann weitere Familienmitglieder hinzufügen, die mit ihren E-Mail-Adressen registriert sind. Jedes Familienmitglied kann mit seinem Benutzernamen und Passwort auf die mobile Anwendung zugreifen.

  • Systemintegratoren können über den abonnementbasierten Dienst SpaceLogic KNX Remote aus der Ferne sicher auf Ihre Installation zugreifen, um Konfigurationen vorzunehmen oder Probleme zu beheben.

Controller Freigabezustände

Es gibt mehrere Zustände der gemeinsamen Nutzung des Controllers:

  • Zugang gewährt (Granted access): Liste der Konten, denen der Eigentümer des Controllers Zugriff gewährt hat.

  • Abgelaufener Zugang (Expired access): Liste der Konten, deren Zugriff auf den Controller abgelaufen ist.

Neuen Zugang zu einem Controller gewähren

Bevor Sie den Controller für ein Konto freigeben können, muss dieses Konto zunächst in der Cloud erstellt werden.

  • Familienfreigabe: Zusätzliche Konten können direkt durch die Registrierung über die Wiser KNX App erstellt werden.

  • Der Systemintegrator kann sein Konto direkt über das Management Plugin, die Wiser KNX Mobile App oder den SpaceLogic KNX Remote Dienst erstellen.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte CONTROLLER SHARING auf die Schaltfläche New access in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

  2. Geben Sie im Pop-up-Fenster Grant access to this controller die E-Mail-Adresse des Kontos ein, dem Sie Zugriff auf Ihre Anlage gewähren möchten.

  3. Legen Sie den Gültigkeitszeitraum fest (Von/Bis), um den künftigen Zugriff zu beschränken.

    HINWEIS: Wenn Sie das Enddatum nicht angeben, wird der Zugang dauerhaft sein.
  4. Klicken Sie auf Grant access.

HINWEIS: Wenn Sie die temporäre Freigabe des Controllers nur für heute aktivieren wollen, müssen Sie den Parameter bis auf morgen setzen. Dies liegt daran, dass die Freigabesitzung immer um 00:00 (Mitternacht) an dem Tag abläuft, der im Feld bis angegeben ist. Wenn Sie beispielsweise bis auf den 4. Oktober setzen, wird die Freigabe des Controllers um 00:00 Uhr am 4. Oktober beendet, was bedeutet, dass er an diesem Tag nicht zugänglich ist. Um sicherzustellen, dass der Controller während des gesamten Tages freigegeben bleibt, setzen Sie das Datum bis auf 5. Oktober.

Entzug des Zugriffs auf ein Konto

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass ein Konto Zugriff auf Ihren Controller hat, können Sie es wie folgt widerrufen:

Klicken Sie auf am Ende der Zeile Granted access und bestätigen Sie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?