250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Aktivieren der REST-API

Nach der Installation des Plugins Management ist die Funktion Enable API standardmäßig deaktiviert. Sie können es über die Benutzeroberfläche des Plugins oder durch den Aufruf einer bestimmten Route aktivieren.

Aktivieren der API über die Benutzeroberfläche (Administratorzugriff erforderlich)

  1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Plugins Management auf.

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte DEVICE API.

  3. Schieben Sie die Schaltfläche Enable API nach rechts, um die REST-API zu aktivieren.

Aktivierung über REST API (Administratorzugriff erforderlich)

Verwenden Sie den folgenden curl Befehl, um die REST API zu aktivieren:

curl --location --request PATCH 'https://<IP>/apps/data/management/api/settings/deviceAPI/index.lp' \
--header 'Referer: https://<IP>/apps/data/management/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic BASIC_TOKEN_ADMIN' \
--data '{
    "enabled": true
}'

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?