250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Cloud-Zugang

Auf dieser Registerkarte können Benutzer ihr eigenes Cloud-Konto erstellen oder sich bei dem bestehenden Cloud-Konto anmelden, das mit ihrem Steuergerät verknüpft ist. Für bestimmte Funktionen, wie den Zugriff auf die Wiser KNX App, die Sprachsteuerung, SpaceLogic KNX Remote ist ein Cloud-Konto erforderlich.

Konto Erstellung/Anmeldung bei der Cloud

  1. Klicken Sie auf das Plugin-Symbol Management auf der Landing Page Ihres Controllers (https://<IP>/app), um es zu öffnen.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte CLOUD ACCESS und klicken Sie auf die Schaltfläche Login to cloud.

  3. Befolgen Sie das vom Ferndienst bereitgestellte Formular für die Registrierung oder Anmeldung.

    HINWEIS: Sie können nicht gleichzeitig auf zwei Computern mit zwei Konten angemeldet sein.

  4. Sobald Sie sich angemeldet oder registriert haben, werden Sie zum Management Plugin zurückgeleitet. Drei Schaltflächen für Cloud-Aktionen ersetzen die Schaltfläche Login to cloud, sobald Ihr Controller authentifiziert ist:

    • Controller entkoppeln (Unpair controller)

    • Abmelden (Log out)

    • Konto löschen (Delete account)

Abmelden und Löschen des Kontos

Wenn Ihr Controller authentifiziert ist, können Sie sich abmelden oder Ihr Konto löschen.

HINWEIS: Sie benötigen das Passwort Ihres Cloud-Kontos, um das Konto zu löschen. Die Löschung des Kontos ist unwiderruflich.
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte CLOUD ACCESS.

  2. Klicken Sie je nach Bedarf auf die Schaltfläche Abmelden oder Konto löschen.

Controller koppeln/entkoppeln

Wenn Ihr Controller authentifiziert ist, können Sie den aktuellen Controller auch koppeln oder die Kopplung aufheben. Das Pairing des Controllers ist nur innerhalb von 5 Minuten nach einem Neustart des Controllers möglich. Um den Controller zu koppeln, starten Sie das Gerät neu.

Nach der Kopplung können Sie die Kopplung aufheben, indem Sie auf die Schaltfläche Unpair controller klicken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?