Management-Plugin
Dieser Abschnitt enthält eine Einführung und ein Benutzerhandbuch für das Plugin Management (Controller-Anwendung).
Das Plugin Management integriert die wichtigsten Funktionen für erfahrene Benutzer von Steuerungsanwendungen. Es unterstützt sowohl den unabhängigen Betrieb als auch die Anleitung durch einen Systemintegrator. Die Benutzer können die Einstellungen innerhalb der einzelnen Registerkarten ändern, was eine größere Flexibilität bietet.
Das Plugin Management enthält die folgenden Registerkarten:
|
USER MANAGEMENT |
Auf dieser Registerkarte können registrierte Controller-Benutzer den Zugriff auf einzelne Funktionen innerhalb des Plugins Management verwalten. |
|
CONTROLLER SHARING |
Auf dieser Registerkarte kann der Inhaber des Cloud-/Mobil-App-Kontos den Zugang für andere Konten verwalten (ähnlich wie die Funktion Home Management in der mobilen Anwendung). |
|
DEVICE API |
Auf dieser Registerkarte können Sie die REST API aktivieren, die den Zugriff auf die Verwaltungsfunktionen und -einstellungen des Controllers auf niedriger Ebene ermöglicht. Nicht zu verwechseln mit der KNX IoT 3rd Party API Local oder Cloud. |
|
REMOTE CONFIGURATION |
Diese Registerkarte wird nur aktiviert, wenn Ihrem Controller ein SpaceLogic KNX Remote Service-Abonnement zugewiesen wurde. Diese Funktion ist über eConfigure/ETS verfügbar und ermöglicht dem Systemintegrator einen sicheren Fernzugriff auf Ihren Controller und die Konfiguration Ihres KNX-Projekts oder Controllers. |
|
CLOUD ACCESS |
Erstellen Sie hier ein Cloud-Konto oder melden Sie sich bei einem solchen an. |
|
MODBUS PROFILES |
Auf dieser Registerkarte können Sie Modbus-Profile in der Steuerung verwalten, einschließlich des Herunterladens aus der Cloud und des Aktualisierens oder Entfernens von Profilen. |